This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:最大耗散功率 TMP1075DSGR

Guru**** 2759695 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1614791/tmp1075-maximum-dissipated-power-tmp1075dsgr

器件型号: TMP1075

您好:

 

您能否提供有关 TMP1075DSGR 的最大耗散功率的信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    如数据表中所述、最大工作电压为 5.5V、2.85MHz SCL 频率下的最大平均电流消耗为 40μA、因此 TMP1075 的最大功耗为 220μW μ A。

    此致、
    仪表