This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM:无法调试 FreeRTOS 构建。

Guru**** 2815165 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1614589/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm-cannot-debug-freertos-build

器件型号: IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOSTIWR6843AOP

我使用 IWR6843AOPEVM、并将开销 3D 人员计数演示应用从 TI-RTOS 移植到 FreeRTOS。  通过基于 TI-RTOS 的实现、我能够使用 MMWAVEICBOOST 成功调试应用。 将应用迁移到 FreeRTOS 后、使用相同设置进行调试将不再起作用。使用 MMWAVEICBOOST 在 IWR6843AOPEVM 上调试基于 FreeRTOS 的应用时、是否需要设置任何特定配置/步骤? 此外、是否有任何替代方法来调试此平台上的 FreeRTOS 应用?请提供任何指导或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否详细说明一下调试过程的哪一部分不再起作用?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedhrom:

    感谢您的即时答复。  

    使用 MMWAVEICBOOST 连接电路板时、R4F 内核成功连接、但 C674x DSP 无法在 CCS 中连接。 此外、我观察到在使用 MMWAVEICBOOST 和 CCS 调试在 IWR6843AOP 的 R4 内核上加载 FreeRTOS SDK (mmwave_mcuplus_sdk_04_05_01_02) mmw_demo 可执行文件时出现负载故障。

    使用 TI-RTOS SDK (mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS)、mmwave_demo 和开销 3D 人员计数演示都会在相同的硬件和调试设置上正确加载和运行。 但是、基于 FreeRTOS 的 mm_demo 无法加载。

    我们尝试过的方法:

    • 已验证 SOP/引导设置并对电路板进行下电上电
    • 测试了多个 FreeRTOS SDK 可执行文件
    • 确认 TI-RTOS 演示在同一电路板上成功加载和运行

    参考资料如下:

    我附上了 CCS 调试窗口的屏幕截图。