This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP107:CAN 传感器 TMP107BQDRQ1 在清洁期间浸入 VIGON N600 水溶液中

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1614841/tmp107-can-sensor-tmp107bqdrq1-be-immersed-in-vigon-n600-aqueous-solution-during-cleaning

器件型号: TMP107

您好团队:

 

请告知部件号:TMP107BQDRQ1 是否可以在清洁期间浸入 VIGON N600 水溶液中、以及 应在多大的最高温度下干燥。

 

谢谢、此致、

Q1D9910

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    我不太熟悉  VIGON N600 水溶液,但干燥的最高温度应与绝对最高温度额定值保持一致。

    此致、

    Meredith McKean