This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:如果环路数量不是 4 的倍数、则直流去除功能无法工作

Guru**** 2766765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1611698/iwr6843-dc-remove-cannot-work-if-number-of-loops-is-not-multiple-of-4

器件型号: IWR6843

您好、

客户尝试了 sdk3502 中的毫米波演示、并报告说、如果帧配置中的循环数未设置为 4 的倍数、则 DC 移除将不起作用。  

详细信息:frameCfg 中的循环数需要是 4 的倍数才能使 calibDcRangeSig 正常工作、否则仍有强大的 DC 检测功能。

您能帮我检查一下原因和限制吗、谢谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、如果循环次数不是 2 的幂、则直流输出将无法正常工作、并且不是 4 的倍数。我已经在我的电子邮件中说明了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    范围 proc DPU 的 SDK 文档中列出了此限制。 您是否在寻找进一步的解释?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    根据测试、需要将 framecfg 中的环路数设置为电源或 2、如果不是、则直流去除不会去除直流阱。

    在您的屏幕截图中、它只是提到 DC removal cfg 中的 numAvgChirps 应该是 2 的幂、这是不同的。

    你可以帮助检查和回复,谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    很抱歉耽误你的时间。 请参阅 frameCfg->numLoop 的 SDK 文档。 固件限制要求循环数量为 4。  


    此致、

    Josh