This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:它是否在每个 TX 上支持不同的按线性调频脉冲相移 (DDMA)?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1614064/awrl1432-does-it-support-different-per-chirp-phase-shift-ddma-on-each-txs

器件型号: AWRL1432
主题中讨论的其他器件: AWR1843

您好团队:

AWRL1432 /6432 是否在每个 TX 上支持不同的每线性调频脉冲相移 (DDMA)? 我知道 AWR2X44 和 AWR1843 支持它。 不确定 AWRL1432 /6432。

 

此致、

维克多公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否提供一些有关如何进行配置的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、
       每个 TX 上的每个线性调频脉冲相移对于 AWRLx432 器件不可用。 不过、 AWRLx432 器件支持 BPM(相位-> 0 度和 180 度)。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sivaprasad!