Other Parts Discussed in Thread: TMP9R01-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMP9R01-SEP
您好、
我想知道这个器件 TMP9R01-Sep 是否可用于检测太空(真空)环境中的局部温度? 它如何感知环境?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMP9R01-SEP
器件型号: TMP9R01-SEP
您好、
我想知道这个器件 TMP9R01-Sep 是否可用于检测太空(真空)环境中的局部温度? 它如何感知环境?
谢谢你。
您好 KGY、
是的、TMP9R01-SEP 适用于航天应用。 TMP9R01-SEP 的抗辐射能力高达 50krad (Si)、SEL 在 125°C 下的抗扰度为 43MeV×cm2/mg。 TMP9R01 通过测量 Vbe 的晶体管来检测内部温度。 您希望在什么应用中使用 TMP9R01-SEP?
TMP9R01-SEP 电离辐射总剂量 (TID) 报告(修订版 C)
TMP9R01-SEP 单粒子效应 (SEE) 辐射测试报告(修订版 B)
此致、
Meredith McKean