This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2Sx:MMWCAS-DSP-EVM 设计资源不可用?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1607871/tda2sx-mmwcas-dsp-evm-design-resources-not-available

器件型号: TDA2SX
主题中讨论的其他器件: IWR6243、MMWCAS-RF-EVM

您好、

我是斗牛队的 HyunChul Shin、

我们计划使用四芯片 IWR6243 级联配置进行测试、非常希望能够访问 MMWCAS-DSP-EVM 设计资源。
请问这些资源是否可供我使用?

我们有 MMWCAS-DSP-EVM 板、希望制作射频板并将其与 MMWCAS_DSP_EVM 板连接。

 

此致、

Hc Shin、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告诉我们您需要哪些资源? 是原理图吗?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    如果您不仅能提供原理图、还能提供 PCB 源文件、我们将不胜感激。

    此外、我们非常感谢您在 60GHz 四芯片级联方面提供的任何支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    顺便说一下、能否为这种 4 芯片 IWR6243 级联的应用推荐合适的解决方案?

    我希望你的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    如果您能清楚地确认 是否可以提供原理图或其他内容、我将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间。  

    TI 设计中提供了我们提供的信息

    谢谢你
    Cesar

    TIDEP-01012 参考设计| 德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的信息、但我想获取 MMWAVE-DSP-EVM 的资源、而不是 MMWCAS-RF-EVM。

    我已经知道这个 MMWCAS-RF-EVM 信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、此信息不再可用

    谢谢你
    Cesar