This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP:连接 ICBOOST 时的问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1613101/iwr6843aopevm-iwr6843aop-issue-in-connecting-the-icboost

器件型号: IWR6843AOPEVM
主题: IWR6843AOP 中讨论的其他器件

环境:

器件:IWR6843AOP  

SDK:  mmwave_mcuplus_sdk_04_05_01_02 (FreeRTOS SDK)

在使用 ccsdebug 借助毫米波 IC BOOST 在雷达 IWR6843AOP 的 R4 内核上加载 FreeRTOS SDK (mmwave_mcuplus_sdk_04_05_01_02) mmw_demo 可执行文件时、我面临加载故障问题。 但是、对于 TI-RTOS (mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS) mmwdemo 可执行文件 、我们可以在同一硬件上正确加载和运行、但 FreeRTOS SDK 可执行文件失败 (mmwdemo)。

我们已经尝试过的

  • 已验证硬件 SOP/引导设置并对电路板进行下电上电
  • 尝试了 FreeRTOS SDK 的多个可执行文件
  • 将已加载的 TI-RTOS mmwdemo 和高架人员计数)放在同一电路板上并且运行正常。

遵循的步骤:

1) https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AKZl2I1OiS5ssBNGpidsCQ__radar_toolb…

 2) https://dev.ti.com/tirex/explore/content/radar_toolbox_2_20_00_05/docs/hardware_guides/evm_setup_op…

请查看随附的终端错误和 CCS 调试窗口屏幕截图。  

forum1.pngforum2.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    很抱歉耽误你的时间。 6843 AOP 此示例/SDK 4.5.1.2 不支持。 目前没有增加支持的计划。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。