This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:AWR2243 2x-CAS-EVM 的硬编码配置

Guru**** 2812855 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1610310/awr2243-2x-cas-evm-hard-coded-configuration-for-awr2243-2x-cas-evm

器件型号: AWR2243 –2X-CAS-EVM
主题: AWR2243 中讨论的其他器件

您好:

我正在为我的工程使用 AWR2243 2x-CAS-EVM。 我首先遵循了两芯片级联用户指南以验证雷达是否正常运行、所有这些都正常工作。

现在、我想转到硬编码的 CLI 配置来自定义一些雷达设置。

但是、对于 AWR2243 2x-CAS-EVM、我找不到说明如何实现硬编码 CLI 配置的特定用户指南或源代码。

我注意到在之前的两个论坛主题中、讨论并共享了硬编码 CLI 配置和相关的源代码:

您能否指导我如何为 AWR2243 –2x-CAS-EVM 实现硬编码 CLI 配置、或者共享相关的 CLI 和 DPM 源代码或库?

非常感谢您的支持。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请从该链接下载

    tidrive.ext.ti.com/.../a1600c30-68c9-483e-bec3-241c8c3f156e

    FZx83c{d.

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    首先、感谢您迄今为止提供的文件和支持。

    我写这封信是因为我对硬编码配置的正确工作流程感到困惑、并且遇到了构建问题。

    我正在尝试 通过修改来实现硬编码配置cli.c、如本指南中所建议的:(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.01.07&node=A__ACJ8xoQdpNpVq3e4C.mnUQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&r=1AslXXD__1.00.00.26)。 我已经调整了中的参数cli.c以匹配我的特定雷达硬件(AWR2243 级联)。

    我所做的是:

    -已修改 cli.c

    -rebuilded CLI Library:我成功地重建了 CLI 库(/在 CLI utils 目录中)gmake cleangmake all

    -已尝试重新编译毫米波演示

    -接下来的步骤应该是在 CCS 中创建项目

    遗憾的是、虽然 CLI 库构建正确、但毫米波演示的重建在某个时候失败(我在这里附加了错误) 因此、当我尝试捕获原始数据时、显然不会应用新配置(例如,录制持续时间保持不变)、因为我可能仍在运行旧的二进制文件。

    我注意到此问题可能与本主题中讨论的问题有关:(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591913/awr2243-2x-cas-evm-awr2243-2x-cas-evm-dca1000evm-raw-data-capture/6136223?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AWR2243-2X-CAS-EVM#)。 我的意图是通过改用硬编码的配置方法来绕过这个问题。

    我的问题是:

    1. 我在上述更新雷达参数的步骤是否正确?

    2. 是否需要执行额外步骤才能将新的 CLI 库正确链接到演示工程?

    请提供任何指导。

    谢谢。

    C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/ti/demo/am273x/mmw/mss/mssgenerated/ti_enet_open_close.h:87:6: error:
          a function declaration without a prototype is deprecated in all
          versions of C and is treated as a zero-parameter prototype in C2x,
          conflicting with a subsequent definition
          [-Werror,-Wdeprecated-non-prototype]
    void EnetApp_phyStateHandler();
         ^
    ./mss/mssgenerated/ti_enet_open_close.c:269:6: note: conflicting prototype
          is here
    void EnetApp_phyStateHandler(void * appHandle)
         ^
    1 error generated.
    gmake[1]: *** [C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/ti/common/mmwave_sdk.mak:265: obj_am273x/mssgenerated/ti_enet_open_close.oer5f] Error 1
    gmake[1]: Leaving directory 'C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/ti/demo/am273x/mmw'
    gmake: *** [makefile:87: mmwDemoTDMEnet] Error 2
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您使用的 SDK 版本正确吗? 其他客户没有此建筑问题

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是双芯片级联用户指南中提到的 04.04.00.01 版本。 除了硬编码配置、是否有任何其他方法来个性化雷达设置?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最后我解决了我的构建问题、我能够毫无错误地编译演示。 从 TeraTerm、我可以确认已正确加载硬编码配置。 但是、当我开始录制时、生成的文件为空、结果是 0 秒的录制。 你知道为什么会发生这种情况吗?