This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:点云中噪声的含义&&#39

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615120/awr2944-what-s-meaning-of-noise-in-pointcloud

器件型号: AWR2944

我使用 AWR2944 进行测试、在雷达前面放置了一个角反射器。 我检查了输出点云、观察到 SNR 为 20dB、噪声值为 80dB。 我了解 SNR = 20dB 的含义、但“噪声= 80dB“表示什么? 该值是如何计算的? 如果单位为 dBm,则显然是不合理的 — 如此高的功率等级在物理上是不可能的。 如果是相对 dB 值、则使用什么基准来产生 80dB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是 DPIF_PointCloudSideInfo 的格式和说明-

    此致、

    Samhitha