This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:使用 AWRL1432KTO 通过 SPI 流式传输原始数据

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1613647/awrl1432-stream-raw-data-via-spi-with-awrl1432kto

器件型号: AWRL1432

尊敬的 TI 专家:

 

我尝试使用 AWRL1432KTO 板通过 SPI 流式传输原始数据、而不使用 XDS110 板。

是否可以使用已经开发的嵌入式应用程序来实现? 如果是、则它是哪一个示例? 记录原始数据的程序是什么?

 

谢谢、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、
      
       感谢您的联系。 我已经邀请了一位软件专家在这里进一步发表评论、因此请给他们一两天的时间来回应。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、

    我们正在通过电子邮件与 Matt 内部合作。 我现在将关闭该主题。

    此致、

    Kristien