This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:MRR 规格

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615767/awr1843boost-mrr-specifications

器件型号: AWR1843BOOST

尊敬的团队:  

根据 TI 现有的 MRR 固件、由于帧周期为 60ms、因此每秒可支持 16 帧。 通过 MRR 可以实现的最大 FPS 是多少?

期待您的答复。

谢谢、此致
Sathya Prabha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    您可以有一个 MRR80 子帧、以 MMR 帧为单位、子帧周期为 30ms、即每秒 33 帧。

    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我们会尝试一下。

    谢谢、此致
    Sathya Prabha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然、请告诉我您的观察结果。

    /苛刻