This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:电流检测精度

Guru**** 2767295 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616641/tmcs1126-q1-current-sense-accuracy

器件型号: TMCS1126-Q1
主题中讨论的其他器件: TMCS1123

你(们)好

我们在设计中使用 TMCS1126A7AQDVGRQ1 来检测减速器 ECU 系统的线圈电流。 我们需要将过流设置为 45A。 过流阈值精度的要求为 2%、即迟滞不应超过 45A +/–0.5A。 但在查看数据表时、过流迟滞的典型值 为 3.6A。 如果我们尝试选择一个具有较小迟滞的相同串联更好的器件、则最大电流检测会减小。 在我们的情况下、最大线圈电流为 50A。您能否根据数据表中的器件 TMCS1126A7AQDVGRQ1 不符合我们的要求、来推荐合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Perma、

    这是一个问题、因为我们所有器件在全带宽时的输出噪声都不符合您的要求。  您可以在此处使用我们的计算器  https://www.ti.com/tool/download/CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC 进行查看

    这是针对全带宽突出显示的总噪声的屏幕截图。  对于您提到的器件、它为 46.65mV、相当于仅从噪声中得到 46.65mV/30mV/A = 1.555A。  迟滞应大于噪声。   

    我没有符合您要求的磁电流传感器。  如果使用 TMCS1123 等带宽较低的器件、由于带宽有限、噪声会得到改善。

    此致、

    Javier Contreras