This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700-701EVM:INA700EVM + SCB、PC 连接失败

Guru**** 2767415 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239, TI-SCB, INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1614480/ina700-701evm-ina700evm-scb-pc-connection-failures

器件型号: INA700-701EVM
Thread 中讨论的其他器件: INA239TI-SCBINA700

此问题似乎与另一个 EVAL + SCB 线程类似:“INA239:EVM/SCB 连接失败“。 按照说明进行操作 — 以管理员身份安装 PAMB 驱动程序、通过 GUI 更新了固件并尝试连接。 即使 MSP432 批量器件和 MSP432 USB 串行端口 (COM5) 显示在设备管理器中、我也遇到了很多问题。 我还通过将 SCB 置于 DFU 模式来强制进行另一个固件更新、因为上述线程中建议这样做。 绿色 LED 熄灭后、我看到“闪成功“。 仍然遇到以下问题:

1) 错误 — 硬件未连接。 无法打开串行端口:COM5

2) 连接失败 — 未检测到 SCB 控制器

3) 断开 SCB 10 秒、重新连接:屏幕底部“连接到 SCB 控制器、但未能连接到带 TI_SCBEVM 的 SCB、FW:v1.1.0.0on 默认值“。 然后在屏幕中间的一个 — 连接失败 -错误:与批量设备的连接超时

4) 如果我点击左下方的重新连接按钮,“正在连接到目标...“ 随着一个移动的进度功能区显示几分钟、以上面显示的 ERROR...COM 5 消息结尾。

IMG_20260204_132716200_HDR.jpgIMG_20260203_133459056_HDR.jpgIMG_20260203_133201458_HDR.jpgIMG_20260203_122913155_HDR.jpgIMG_20260204_135432916_HDR.jpgIMG_20260203_133020522_HDR.jpgIMG_20260203_133028495_HDR.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey、

    由于您能够成功刷新固件、因此可能不是驱动程序问题。 由于错误文本显示“TI_SCBEVM",“,这、这意味着 TI-SCB 无法识别 EVM。 确保在上电时将 EVM 连接到 TI-SCB。 也可以尝试不同的 I2C 地址(可能为 GND)。 请按以下顺序尝试执行以下步骤:

    1. 将笔记本电脑插入墙上电源(以防当前 USB 端口受限)
    2. 确保只有一个 EVM GUI 选项卡。
    3. 将 EVM 连接到 SCB
    4. 打开 SCB 的电源
    5. 启动 GUI(或刷新页面)并同时长按 EVM 上的 RESET 按钮
    6. 如果某些设备未连接或超时、请尝试按左下角的“Connect"(“(连接(连接)按钮。
      1. 如果 BULK 通道超时、请再次尝试执行步骤 4。

    如果器件仍然显示“TI_SCBEVM",“,则、则 I2C 上拉电阻可能存在问题。 如果您有第二个 EVM 与 TI-SCB 兼容、则也可以尝试连接、使用其上拉电阻(只需确保地址引脚设置为高电平,例如 SCL-SCL、以便 EVM 首先找到您的另一个器件。)

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然无法连接到 EVM。 如果我以“凡人“用户的身份运行、即使 COM5 显示“正常“、也无法连接到任何内容。 如果我以管理员身份运行、则连接到 SCB、而不是 EVM。 我确实以管理员身份安装了驱动程序、因此 Windows 不允许 GUI 访问 COM 端口?

    我切换了 I2C 地址、没有更改。 没有任何其他 EVM。 我想我可以在行上抛出一个示波器来查看是否存在任何级别问题。 如第二张图片所示、I2C 地址开关上方有一根跳线、未在 EVM UG 中显示。 尝试在两个位置,没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了一个问题 — 请注意 I2C 级别:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDA 好像正在被 EVM 上拉。 如果我断开连接、SCB 可一直驱动 SDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey、

    您看到的跳线仅记录在旧版本的《用户指南》中、新版本的硬件更改将移除跳线并将其替换为另一个组件。 该跳线可选择将 ALERT 总线连接到 MCU。 GUI 不使用 ALERT 引脚、因此仅在与自定义控制器连接时才使用。

    您能否向我发送另一个仅一个通信帧的示波器屏幕截图? 理想情况下、可以使用这两个通道同时显示 SDA 和 SCL、但至少需要 SDA。 此外、请尝试测试、断开接头 (IN+、IN-、GND) 上的连接。 这样我们就可以帮助排除任何潜在的外部问题。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有测试中、外部元件都已断电、但对于此镜头、完全断开连接、以排除任何奇怪的接地问题:

    我还在 SDA 和 GND 之间尝试了 22、然后是 12K 的 HAHAS — 没有效果,所以 INA700 实际上是“拉电流“800mV — 可疑的结失调电压? 同样、当我将 EVM 与 SCB 分开时、SDA 线路被一直下拉。

    此外、是否有任何关于为什么部分工作仅在管理员中工作的见解?

    谢谢 Mitch。

    CJF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey、

    您是否还可以放大示波器屏幕截图以显示单个 I2C 事务(使用各个时钟脉冲)? 例如、使用 5µs 刻度。

    I2C 上拉电阻位于 EVM 上、因此在未连接 EVM 的情况下、I2C 线路应悬空、这就是很容易将其下拉的原因。 这几乎就像上拉电阻器短接至电源、而不是使用电阻器…  (或者电阻器太小)。 您能否使用万用表测量上拉电阻器的电阻? (拔下 EVM)。

    至于管理员的事情,我以前没有看到这个问题..  您的非管理员帐户可能有一些限制。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 EVM 非常简单 — R5 和 R6 按照预期测量 4.7K。 除了示波器外、我没有其他任何连接、因此 INA700 似乎不允许线路完全摆动。

    根据请求具有 5us/div 的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corey、

    我想您可能遇到硬件错误或某种短路。 作为测试、我更新了 GUI 固件、以便为 MCU 提供更强的下拉能力(大约提高 6 倍)、因此下载新固件后会发生什么情况、这会很有趣。 使用新固件、您能否获得与上面类似的示波器屏幕截图、以及写入和读取? (这样我们就可以看到 MCU 尝试下拉电阻、而器件尝试下拉电阻。 读取事务也应具有一些写入位,这样可能就足够了)。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更强的下拉很明显、但似乎问题仍然存在:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corey、

    好的、感谢发送这些邮件。 在这种情况下、我认为一定存在硬件问题或设备损坏。 我正在通过 e2e 向您发送一个朋友申请、以便我们在私人消息中查看适合您的选项。 我会将该线程标记为已解决、以将其关闭。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还在等待了解下一步是什么。 是否可以通过 E2E 安排更换? 联系我的 FAE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corey、

    我看到您的脱机消息、因此我将在那里回复。

    此致、

    Mitch