This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP118:TMP118 和 TMP117 的驱动强度

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP118, TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616456/tmp118-drive-strength-of-tmp118-and-tmp117

器件型号: TMP118
主题中讨论的其他器件: TMP117

您好的团队、

我想知道从 TMP118 汲取输出电流的 3.3mA 会产生任何潜在的副作用。 数据表建议的最大 2mA 值、因此我想不建议这样做、但想了解您的想法。

此外、我看不到 TMP117 的输出电流建议、那么 3.3mA 对于该器件是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah、

    您不应超过规格、因为电压不能保证符合 VoL 规格。 考虑到这些因素、您的器件可能会自发热、从而导致器件报告的温度高于实际检测到的温度。

    此致、
    仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gage:

    感谢您的答复。 明白、不建议将 TMP118 设为 3.3mA。 TMP117 呢、数据表中没有推荐的输出电流?

    谢谢、
    Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah、

    建议的输出电流将是 VoL 最大规格旁边的测试条件“IOL",“,在、在下面的屏幕截图中显示为 3mA

    此致、
    仪表