This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5253:灵敏度值

Guru**** 2766475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616782/tmag5253-sensitivity-value

器件型号: TMAG5253

它可能关心的对象、  

通过 TMAG5253 的数据表、我得到了 3.3V 电源电压下双极 BA4 类型的灵敏度值 7.5mV/mT。 相同类型具有相同电压的线性磁感应范围以±160mT 为单位给出。 当我尝试根据磁场范围和电源电压计算自己的灵敏度时、得到的值为 3300mV/320mT = 10.3125mV/mT。 问题是为什么我的比例与数据表中给出的值之间存在差异?  

非常感谢

新浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新浪

    感谢您在 E2E 上联系我们。  我们可以尝试帮助您解决正在发生的事情。  您能介绍一下您的测试设置吗?  您使用哪种类型的磁源?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、非常感谢您的快速答复。 传感器将在垂直于其表面的永磁场中线性移动。 永久磁场的范围约为±160mT。 传感器将提供 3.3V 电压。为了覆盖移动区域、我们需要大约 3300mV/320mT = 10.31mV/mT 灵敏度。 如 TMAG5253 的数据表中所述、BA4 版本的传感器确实具有我们需要的±160mT 范围、并且可以使用 3.3V 电源。 到目前为止、一切都匹配。 但查看灵敏度值时、指出对于 BA4 型号、该值为 7.5mV/mT、小于我们所需的值。 问题是数据表中如何计算灵敏度? 我们能否以某种方式达到应用所需的灵敏度、例如在传感器上施加更大的电压? 看看此传感器类型是否与我们的应用相匹配。 谢谢、Sina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新浪

    确定数据表参数时、我们会评估校准后亥姆霍兹线圈中的器件、在这种线圈中、我们可以高精度将磁场驱动至已知值。

    您能否提供有关测试磁体的详细信息?  具体而言、我想了解材料类型、几何形状和极化。  在计算灵敏度时、您如何确定传感器所暴露的磁场?

    谢谢、

    Scott