This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:AWRL6844‑的建议加电/启动时间

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616691/awrl6844-recommended-power-up-startup-timing-for-awrl6844

器件型号: AWRL6844

我想了解 AWRL6844 的建议上电(启动)时序。
设计电源序列时、应为器件的电源轨分配多少上电时间?
对于每个电源轨、是否有任何指导原则或建议的上升时间?
 
提前感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
      请参阅“7.13.1 电源时序和复位时序“以了解器件唤醒时序

    请注意:

    1. 在释放/取消置位之前、所有外部电压轨均斜升且稳定
    2. 确保 1.2V 电源轨在 1.8V 电源轨之前斜升并保持稳定。
    3. 对上升时间没有具体要求。

    谢谢、
    Sivaprasad