This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:我要关闭 IWRL6432AOP 传感器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616580/iwrl6432aop-i-want-to-turn-off-the-iwrl6432aop-sensor

器件型号: IWRL6432AOP

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计具有备用电池选项的 IWRL6432AOP。 我的应用是我需要关闭 IWRL6432AOP、从而降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ankit、

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    要关闭器件、您可以停止为其供电、IWRL6432AOP 传感器将关断。

    要重新开启 NRST、您需要再次供电并切换 NRST。 器件将启动并开始等待 CLI 配置命令。
    切换 NRST 并发送 CLI 配置命令后、需要延迟至少 50ms。

    请 确保 SOP 模式正确、器件在重新上电时处于功能模式。

    谢谢。此致、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saransh:

    感谢您的回答。  

    我将在电源优化模式下使用 IWRL6432AOP、并具有 3.3 个 IO 电平。 我可以控制 1.8V 和 1.2V 来将其关闭、因为我没有控制来关闭 3.3V。 如果我关闭 1.8V 和 1.2V、会关闭毫米波传感器吗? 因为 我的其余元件(包括 MCU、在 3.3V 电压下工作)无法关闭此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    关闭毫米波传感器的唯一方法是关闭所有 3 个电源。 使 1.8V 和 1.2V 关闭以及 3.3V 电源 开启可能会导致可靠性问题、并可能导致器件进入未定义状态。

    谢谢。此致、
    Saransh