请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR2944EVM
您好、
在 mmWave Studio 中、FTDI RS232 信号是可配置的 — 我需要将虚拟 UART 端口连接到它。 但是、SPI 也连接到虚拟端口、但它由 mmWave Studio 自动设置。 它是如何自动设置的?
其中、我能否将使用 EVM 设计作为原型的客户 PCB 替换为 EVM 上提供的 4 虚拟端口 FTDI、并使用 2 虚拟端口 FTDI、仅以客户 PCB 能够连接到 mmWave Studio 的方式连接到 RS232 和 SPI 信号?
如果答案是肯定的、如何在 2 虚拟端口 FTDI 情况下将 mmWave Studio 指示连接到哪个虚拟端口 SPI?
谢谢、
Arie