This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:人员计数能力

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, AWR1843AOPEVM, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616469/awr6843aop-people-count-ability

器件型号: AWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843AOPEVMAWR1843

您好:

 

我们计划为城市巴士设计人员计数系统。  我的想法是雷达将在公共汽车入口的顶部和向下看。 雷达将位于约 2-2.3 米(6.56-7.54 英尺)处 高度。 如你所想,将有大约 30 到 50 厘米(0.98 到 1.64 英尺)。 很远的距离。 楼宇占位检测 演示能否通过 AWR6843AOP 管理该操作?

 

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在 24 小时内回复您。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    该演示在开放空间中效果最佳、您可能必须调整示例配置以在较小的空间(例如总线入口)中使用。 但是的、这是最接近您所描述的示例。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    那是个好消息。

    我现在有一个 AWR1843AOPEVM、我想通过此演示。 我搜索了 e2e、找到了一些有关迁移的主题 3D 人员计数演示 和  高架 3D 人员跟踪  但是、对于 AWR1843、我无法设法运行它。 当我尝试在工业可视化工具上发送配置时、给出以下错误:

    错误[gui_parser.py:79]错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时错误[gui_parser.py:80]请确保设备处于正确模式、并且您发送的 cfg 有效。

    我遵循了以下主题:
    AWR1843AOPEVM 上的人数统计演示
    AWR1843AOP 上的 3D 人员计数演示
    头顶人员计数演示

    您能指导我完成这个操作吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们很乐意帮助您回答有关此问题的任何问题。 但 我想问 您是否可以创建新帖子、因为该主题不再与该主题上的原始问题相同。  

    此致、

    Josh