Other Parts Discussed in Thread: DRV421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: DRV421
您好:
我很重视使用 DRV421 设计电流传感器的可行性。
我需要测量高达 100KHz 的电流。 DRV421 可以达到此频率或更高吗?
达到此频率的最佳磁性材料是什么?关于内环必须可机械才能为空气间隙打开一个空间并放置 DRV421?
我想纳克里塔林材料,但很难切断!!
您能给我一些建议吗?
此致。
Yvan CADOUCX