This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944PEVM:AWR2944P–演示中的检测范围、适当配置和人员检测 GUI

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616805/awr2944pevm-awr2944p-detection-range-in-demo-proper-config-and-human-detection-gui

器件型号: AWR2944PEVM
主题中讨论的其他器件: AWR2944P

您好、

我购买了 TI 雷达、型号为 AWR2944P。
序列号/订单号:SL 08251940274。

我正在使用随附的配置文件、但在您的演示中、我只得到大约 4 米的检测范围。

感谢您提供以下帮助:

  1. 是否有显示更长检测范围的 GUI(或显示模式)?

  2. 我使用的配置是否适用于较长的距离、或者是否应使用其他配置?
    如果您有远距离检测(用于演示/测量)的推荐配置、请发送它或引导我查看官方示例。

  3. 此外、我们的模型是否有类似于 Industrial Visualizer 的人类检测 GUI?
    例如:
    radar_toolbox_3_10_00_05\tools\visualizers\visualizers\Radar_toolbox_3_10_00_05\tools\com Applications_Visualizer Industrial_Visualizer
    如果是、是否还有适用于 AWR2944P 的 MATLAB 或 Python 中提供的示例或工具套件?

谢谢您、
Lior

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在使用什么演示?

    您正在使用什么配置文件? 我看到了任何附件。

    此致、

    Gabriel