Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM
您好:
我有一些与 mmWave Studio 相关的问题
- mmWave Studio 目前是否可用于 Linux、或者它仍然仅适用于 Windows? 如果仅限 Windows、是否有支持 Linux 的官方计划/时间表?
- 对于 AWR1843BOOST + DCA1000EVM、TI 推荐并支持哪些工作流程来在 Linux 机器上配置雷达和捕获原始 LVDS ADC 数据?
- 如果需要 Windows、TI 建议采用什么方法来通过虚拟机运行 DCA1000 捕获、同时保持以太网流式传输稳定?
提前感谢您
此致
Girum