This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:HDC3022 湿度偏移问题、传感器未达到低 RH

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1617211/hdc3022-hdc3022-humidity-offset-issue-sensor-not-reaching-low-rh

器件型号: HDC3022

尊敬的:

我目前在项目中使用的是 HDC3022 湿度和温度传感器、我的湿度读数有问题。

即使传感器置于湿度非常低(约 0-1% RH)的杂物箱内、测量值也不会低于约 9.3% RH。 温度读数看起来正常。

其他详细信息:

  • 传感器已长时间处于干燥环境中。

  • 未启用加热器功能。

  • 采样率较低(≤1Hz)。

  • PCB 清洁且组装正确。

  • 传感器对高湿度做出正确响应(例如呼吸测试)、但在低 RH 下似乎具有恒定偏移。

我怀疑传感器可能会受到污染、饱和度或校准漂移的影响、但我想请您提供有关可能的恢复程序或建议措施的指导。

请告知:

  • HDC3022 是否已知这种行为、

  • 如果有官方的恢复程序、

  • 或者传感器是否可能损坏?

提前感谢您的支持。

此致、

Emre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    您是否知道在高环境 RH 水平下的 RH 误差是多少、例如 50%或 90%? 我想了解您是否在 RH 水平下具有基本平坦的 RH 偏移、或者 RH 误差在低 RH 时较高、在高 RH 时较低(我们称之为负 RH 增益)。

    您是否在所有 HDC3022 上都看到这一点、或者这是您首先测试的一款? 或者、您是否仅在一组有限的器件上看到这些错误?

    过度暴露于高湿度或化学污染可能会导致 RH 误差、无论是偏移还是增益问题。 为了恢复这一点,我们通常尝试烘烤。 我建议在 100C 下将传感器烘烤 5-10 小时、然后重新测量。  

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。

    在较高的环境湿度水平(约 50% RH)下、读数看起来正常、并且与参考测量值一致。 偏移主要出现在低湿度水平下、其中不会低于~9%。

    这是目前我测试的第一个也是唯一一个 HDC3022 器件。

    传感器用于杂物箱环境中、有时会出现甲苯等有机溶剂。 化学品暴露可能会影响检测元件。

    我将在 100°C 尝试推荐的烘烤程序 5-10 小时、然后重新测量。

    此外、我想问您是否有任何关于在富溶剂环境(例如膜或过滤器)中保护传感器的建议、或者如果在没有额外保护的情况下通常不建议使用此应用。

    感谢您的支持。

    此致、
    Emre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emre、

    感谢您检查 50%RH 读取点。 鉴于传感器在该点上看起来良好、根本原因很可能是传感器中积聚了过多的水蒸汽、我们也会看到 50%时的 RH 误差升高。

    我认为可能的根本原因是您确定的甲苯。 甲苯是 HDC3x 的一种已知化学污染物。 甲苯是如何使用的? 它是直接施加在传感器上还是与传感器相邻、并且经常在传感器附近使用? HDC3022 具有 PTFE 滤波器、可防止液体进入感应区域、但它允许蒸汽通过、因为我们需要水蒸气进出传感器。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森