Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126, TMCS1123
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TMCS1123
主题中讨论的其他器件: TMCS1126、
您好、
我们计划在我们的应用中使用 TMCS1123 / TMCS1126 来实现双向电流检测和 30A OCP。
我们讲解过一个日期表。 我们可以看到一个 OCP 阈值引脚。
如果我们发送一个电压、它是否适用于两个方向的电流。
例如、如果我的 OCP 跳闸电流为 20A、并且我设置了阈值电压、它是否适用于+20A 和–20A??
请在这方面指导我们...
此致、
Prahaladh S