This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:人员跟踪 — 距离分辨率

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1602095/iwr6843aopevm-people-tracking---range-resolution

器件型号: IWR6843AOPEVM
主题: IWR6843 中讨论的其他器件

您好、

我们使用 IWR6843AOPEVM 运行高架人员跟踪演示。 我们使用 pt_6843_3d_aop_overhead_3m_radial_staticRetention.cfg 配置文件。 雷达的安装高度为 2.8m。 当两个目标静止时、即使它们之间的距离低至 0.1m、我们也能看到两个不同的目标。 但当目标平行移动时、我们能够观察到两个不同的目标、只有当它们的间隔大于 1 米时才有边界框。 当目标间隔小于 1m 时、我们仅观察到一个边界框、尽管有两个不同的点云检测。

我们的目标是实现至少 0.75m 的分辨率、以明确识别两个动态目标。是否可以修改任何跟踪层参数来实现这一目标?

对于动态目标、建议的最小距离间隔是多少?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barghavi、

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barghavi:

    很抱歉、由于 新年期间 TI 内部团队成员很少、回复延迟。
    是的,当只有一条轨道被分配给多个彼此靠近的人时,您可以修改跟踪器层参数来解决。

    在 Radar Toolbox 中、请参阅以下位置的文档:

    radar_toolbox]\source\ti\examples\noc\docs\noc_pdfs\3D_people_tracking_tracker_layer_tuning_guide.pdf People_Tracking People_Tracking_

    在这里、您会发现为解决多个人员问题而提出的建议、请参阅  第 4.3 节(第 20 页)。

    本节建议您在 allocationParam 和 gatingParam 中进行更改。

    我认为减小您的用例的门控宽度可能是一个很好的解决方案。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们试图减小门控宽度,它的分离 1 米,但失败了 0.75 米。 因此、我们继续修改了您提到的指南中提供的参数。 我们将门控增益从 3 降低到 2、门控宽度从 2 降低到 0.7、门控长度从 2 降低到 1、将速度从 4 降低到 3。 在分配参数中、我们将距离阈值从 1.5 降低到 0.5、将速度阈值从 20 降低到 10。 这样、我们就可以解决目标分离问题。 它也适用于 0.75m 和 0.65m 的两个目标分离。 但在这一变革之后、我们面临着另一个问题、即一个人何时行走、为一个人创建了多个盒子。 我们试图在分配参数中增加点数阈值、但仍然面临这个问题。 您能否就此提出建议?
    e2e.ti.com/.../Res_5F00_issue.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Barghavi:

    感谢您的详细答复。 我认为门控宽度和长度的减少在您的测试中过于严重、导致同一人产生多条轨道。

    我将分享 IWR6843 高架人员跟踪演示的几种配置。 我已经尝试过根据您的用例调整它们。 请告诉我、使用这些配置观察到的结果是否更好:

    e2e.ti.com/.../pt_5F00_6843_5F00_3d_5F00_aop_5F00_overhead_5F00_3m_5F00_radial_5F00_staticRetention_5F00_v6.cfg
    e2e.ti.com/.../pt_5F00_6843_5F00_3d_5F00_aop_5F00_overhead_5F00_3m_5F00_radial_5F00_staticRetention_5F00_v7.cfg

    谢谢。此致、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saransh、感谢您提供配置文件。 我们将使用此配置对其进行测试并返回。

    谢谢。此致
    Barghavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saransh:
    很抱歉不能早点回来。 我们正在运行多个测试、我们希望澄清一些观察结果。
    在对两个人进行测试时、我们发现 v6 版本对于演示更可靠、并且我们继续使用 v6 cfg 进行进一步测试。 但是、当我们针对两个人连续测试超过 30,000 帧的相同 cfg 时、我们面临以下错误:  

    错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时  

    错误   [gui_parser.py:80]   请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效  

    当我们在视场中测试 3 到 5 个人时,我们面临同样的问题,但在 500-4000 帧内。  
    但是、使用默认  pt_6843_3d_aop_overhead_3m_radial_staticRetention.cfg 进行测试时、任何数量的目标都不会出现此问题

    我们随附了可视化工具的屏幕记录以供参考。

    您能帮助我们解决同样的问题吗? 谢谢你
    .e2e.ti.com/.../cfg_5F00_4.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barghavi:

    我可以理解问题。

    pt_6843_3d_aop_overhead_3m_radial_staticRetention_v6.cfg 的   帧周期设置为 60ms 默认 pt_6843_3d_aop_overhead_3m_radial_staticRetention.cfg 的 帧周期设置为 120ms。

    当我们以极快的帧速率(例如 60ms 的周期性)运行演示时、如果在帧中检测到太多点、PC 上的 python 可视化工具和雷达器件之间的同步可能会丢失。 这是因为 PC 上的 python 可视化工具可能无法跟上高速解析雷达发出的整个 UART TLV 数据包。

    请注意:
    1. PC 上的 python 可视化工具退出同步并不意味着雷达器件无法支持更快的帧速率。
    2.实施完成后,您可以将快速帧速率数据从设备接收到外部主机 MCU。

    目前、您可以尝试以下修复、让演示在 PC 上使用 python 可视化工具同步更长时间:
    1.将   pt_6843_3d_aop_overhead_3m_radial_staticRetention_v6.cfg 的帧周期也增加到 120ms。
    2.您可以通过将 frameCfg 命令的第三个最后参数从 60.00 更改为 120.00 来执行此操作
    3.同时将 trackingCfg 命令的第二个最后参数从 60 更改为 120

    希望这可以解决您的查询。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam