This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:在 AWRL1432 BSD EVM 上运行基于 6432 的固件时启动校准失败

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD, AWRL1432, IWRL6432, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1609665/awrl1432boost-bsd-boot-calibration-failure-when-running-6432-based-firmware-on-awrl1432-bsd-evm

器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
主题中讨论的其他器件: AWRL1432IWRL6432AWRL6432

我使用 MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00 导入了 CCS 工程“release-VMAX-EXTENSION_6432"。“。
最初、由于缺少 DATAPATH/DPU 下的多个 vmaxext*文件、因此无法构建固件。
为解决此问题、我从中复制了所需的 vmaxext*源文件
RELEASE-VMAX-EXTENSION_6432/DATAPATH/6432/DPU src
下的相应目录中
MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00/source/DATAPAT/DPU、之后可成功构建工程。

然后、固件刷写到 AWRL1432BOOST-BSD EVM。
当运行 cli.exe 并发送 profile_120m_40mpsec_bsdevm_16tracks.cfg 时、所有 Industrial_Visualizer 命令都会返回完成、直到 “sensorStart 0 0 0 0“ 、失败原因为:

错误:毫米波控制初始化失败
错误:引导校准失败

之后、GUI 会反复报告:

错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时

此外、使用 TeraTerm 时、在发出 sensorStart 0 0 0 0 0 0 之后、会出现乱码字符、并且器件无响应。
这可能与 baudrate 1250000 命令有关。

基于 6432 的演示/固件似乎与 AWRL1432 不完全兼容、尤其是在启动时射频校准期间。

但是、当使用 Bike_radar_demo_1432.Release.appimage 时、相同的硬件和设置可正常工作。

请说明:
本演示旨在支持 AWRL1432 或
是否需要专用的 1432 版本(源或配置更改)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brent:

    不能将 6432 固件用于 1432。 两款器件都以不同的频率(即 60GHz 和 77GHz)运行。
    您需要使用 1432 固件并再次重新编译 CCS 工程。

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、Bike_radar_demo_1432.Release.appimage 在 AWRL-1432-BSD EVM 上可正常工作。

    但是、可用的源代码 RELEASE-VMAX-EXTENSION_6432 似乎是为 IWRL6432 器件设计的。 构建此源并将其刷写到 AWRL-1432-BSD EVM 上后、可以成功对固件进行编程、并且可以正确配置所有配置文件命令、但系统在执行以下命令时挂起:

    sensorStart 0 0 0 0


    相比之下、预构建的 bike_radar_demo_1432.Release.appimage 在相同条件下正常运行。

    我们想提出以下问题:

    是否可以获取 bike_radar_demo_1432.Release.appimage 的源代码?

    如果预计根据 IWRL6432 源代码构建的固件会在 AWRL-1432-BSD EVM 上运行、这是否取决于特定的配置文件或配置限制、或者是否存在阻止这种运行的架构差异?

    将工程 release-vmax-extension_6432 导入 CCS 时、器件型号固定为 AWRL6432、无法更改。


    是否有建议的 CCS 设置、工程修改或官方迁移过程来从该源代码成功构建等效于 Bike_radar_demo_1432.Release.appimage 的固件?

    请提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IWRL6432 源代码预计不会在 AWRL-1432-BSD EVM 上运行。

    AWRL1432 的 BSD 源代码预计将在定于 3 月底发布的下一个工具箱版本中发布。

    此致、

    Ajay