This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:干扰实验

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616055/awr1843boost-interference-experiment

器件型号: AWR1843BOOST
主题: AWR1843 中讨论的其他器件

您好、  

我们是希望通过两个 AWR1843BOOST 板进行雷达干扰实验的 UTD 学生。 它们将被设置为彼此面向 10 厘米左右,每一个连接到不同的笔记本电脑,并将在主/从同步中运行。 目前、我们正在使用跳线将主板的 Sync_Out 连接到从板的 Sync_IN;也连接了接地。 我们将使用开箱即用固件作为电路板、并使用演示可视化工具进行接收/传输。

 

请提供以下建议:

  1. 为了实现正确同步、需要在主器件和从器件上进行哪些确切的固件和/或配置更改?

  2. 具有共享接地的 Sync_Out→Sync_IN 是 AWR1843BOOST 的正确硬件接线、还是建议使用不同的引脚/信号?

  3. 在演示可视化工具中、配置从站的正确方法是什么、使其仅在硬件触发 (SYNC_IN) 时启动/发送?

  4. 为了演示干扰、是否需要同步、如果不需要、您建议使用哪种设置来获得最清晰的干扰结果?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您无法级联两个 AWR1843 器件。 对于您的用例、请将这两个器件配置为硬件触发模式、然后同时提供外部触发以实现相同的效果。  

    更重要的是、您无需同步即可观察干扰。 您可以使用设备的 RF 频带来增加干扰的可能性。 如果这对您有帮助、请查看 CW 模式。  

    此致、
    Shailesh