This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:MMWCAS-RF-EVM 级联雷达–恒定输出问题(无目标检测)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618380/awr2243-2x-cas-evm-mmwcas-rf-evm-cascade-radar-constant-output-issue-no-target-detection

器件型号: AWR2243 –2X-CAS-EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2243TDA2、MMWCAS-RF-EVM

您好、

我使用 MMWCAS-RF-EVM 板及其连接的 DSP 板。 我已经设置了电路板、并运行了 Cascade_Configuration_ pdf.mio.lua 脚本、然后是级联捕获 lua 脚本、如中所述。 我使用的是 mmwavestudio 版本 02_01_00、金属图像为 mmwave_DFP_02_02_05_00。 板载芯片是 AWR224332

在 mmWave Studio 中进行默认的后处理时、我观察到无论我将雷达指向什么位置、输出都是相同的。 我尝试使用角反射器、但没有被检测到。 甚至用我的手在很近的距离覆盖天线导致相同的输出。 我已确保未启用测试源、并且射频板和 DSP 板之间的连接紧密。 我甚至尝试在消声室中使用角反射器运行实验、但得到的结果相同。

需要注意的一点是、当我运行测试源 Lua 配置脚本时、得到的输出与 MIMO 配置不同、但无论我指向雷达的位置如何、这种差异都保持不变。 如需任何帮助、请点击此处。 是硬件问题还是软件问题? mmWave Studio 应用本身的 PostProc 是否可能无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushmita:

    请注意、目前没有对 MMWCAS-RF-EVM  的支持。 您可以在论坛上查看先前已回答的问题、以获得任何帮助。

    I using mmwavestudio version 02_01_00、metalimage as mmwave_DFP_02_02_05_00。 [/报价]

    请将 mmWave Studio 3.0.0.14 版本与 AWR2243 - MMWAVE-STUDIO-2G IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com 搭配使用。 由于您使用的是  mmwave_DFP_02_02_05_00 的固件 (masterss 和 radarss)、因此应该没有问题。 但我仍然建议您使用 mmWave Studio 3.0.0.14 版本。

    此致、

    Samhitha