请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR2E44PEVM
您好:
我写信寻求有关我们遇到的随机存储器故障问题的技术支持。
问题描述:
我们正在经历“ Os_Mem 故障 “这种情况不一致。 例如、在添加新函数或合并其他分支后出现错误。
当前观察结果:
-解决方法:在调试过程中,我们发现禁用三个特定功能的优化解决了内存故障。
- ECC 影响:我们注意到,如果禁用 ECC 检查,软件功能正常。
-约束:我们禁用优化的函数是 Vector AUTOSAR 代码的一部分。 由于这是第三方代码、因此对其进行修改或永久禁用优化对于我们的生产环境来说是不可接受的解决方案。
您能否提供指导或调查导致此行为的潜在原因? 我们希望获得有关如何解决此问题的任何说明。
也是 FYI、
尊敬的 Shruti:
我写信寻求有关我们遇到的随机存储器故障问题的技术支持。
问题描述:
我们正在经历“ Os_Mem 故障 “这种情况不一致。 例如、在添加新函数或合并其他分支后出现错误。
当前观察结果:
-解决方法:在调试过程中,我们发现禁用三个特定功能的优化解决了内存故障。
- ECC 影响:我们注意到,如果禁用 ECC 检查,软件功能正常。
-约束:我们禁用优化的函数是 Vector AUTOSAR 代码的一部分。 由于这是第三方代码、因此对其进行修改或永久禁用优化对于我们的生产环境来说是不可接受的解决方案。
您能否提供指导或调查导致此行为的潜在原因? 我们希望获得有关如何解决此问题的任何说明。
此致。