This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:使用 DCA1000EVM 连接器转储采样数据

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1617325/awr2944evm-dumping-sampled-data-using-dca1000evm-connector

器件型号: AWR2944EVM

您好、  

我们构建客户 PCB。

在 AWR2944EVM 中回答问题:AWR2944EVM:将 60 引脚 DCA1000EVM 连接器移植到 PCB 设计(续)-传感器论坛 — 传感器- TI E2E 支持论坛

线程末尾提到的控制信号。

请说明我们必须在定制 PCB 上保留哪些控制信号(通过调试连接器保留 LVDS 数据信号除外)、以便能够通过连接到 DCA1000 的 CLI 接口转储数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    来自 T.I 团队的人员将与您联系并给出回复。 谢谢

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢