This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4060:OPT4060 工作温度

Guru**** 2793745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618889/opt4060-opt4060-operating-temperature

器件型号: OPT4060

数据表指出最高工作温度为 85°C、但还表明如果器件长时间承受 105°C 的温度、测量精度会降低。  

您是否知道在 90°C 的标称温度下工作时该器件的行为?

 

基本上、数据表是否保守、将 85°C 定为最高工作温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heather、

    作为最高工作温度、数据表中 85°C 的规格表示我们保证器件在所有指定电气参数范围内运行的最高温度。 在 90°C 下运行会使器件超出其经过验证的工作范围。

    虽然传感器可能在 90°C 下工作、但我们无法保证其全部功能、测量精度或长期可靠性。 在这些温度下、器件功能变得不可预测、并且可能因器件而异。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复