Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWRL6432FSPEVM
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件
TI 社区、您好
对于定制天线解决方案、是否可以在 0.254mm 厚的 RO4350B PCB 上使用布线宽度为 0.438mm、间隙为 0.11mm 的 GCPW 馈电?
此致、
Eric。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432
器件型号: IWRL6432FSPEVM
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件
TI 社区、您好
对于定制天线解决方案、是否可以在 0.254mm 厚的 RO4350B PCB 上使用布线宽度为 0.438mm、间隙为 0.11mm 的 GCPW 馈电?
此致、
Eric。
Eric、
如果您要设计定制天线、建议执行以下操作:
您应促使 Rogers 为布线 CF 处的电介质材料提供 Dk 和 Df、而不是产品数据表中显示的标准 Dk/Df。 Dk 和 Df 与频率相关、因此不同材料的表现会有所不同。
应计算布线宽度和间隙、然后在 HFSS 或 CST 中进行评估、以确保与辐射元件和 IWRL6432 焊球的适当匹配。 焊球匹配 50 欧姆。 通常、可能需要迭代仿真来确定匹配的理想宽度和间隙。
如果您正在寻找性能更高的基板,我们已经评估并推荐 RO3003 和 RO4835LoPro。
谢谢!
Blake