This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST-BSD:UART_PIN 信息

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1617552/iwrl1432boost-bsd-uart_pin-info

器件型号: IWRL1432BOOST-BSD

尊敬的团队:

我需要知道 UART 的 RX 和 TX 引脚、通过遵循原理图、我们进行了连接、但无法实现数据传输。 您能告诉我们 UART 的 RX 和 TX 引脚吗

谢谢。此致、

Madhurajyothi VK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurajyothi,  

    您能更详细地描述一下吗? 是否在寻找外部 EVM 机器引脚接头? 或者、您是否在寻找承载 UART 信号的 BGA 焊球?

    谢谢

    Blake