Other Parts Discussed in Thread: FDC2214-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: FDC2214-Q1
我目前正在使用 FDC2214-Q1 进行电容式感应、并且已经注意到输出数据电平随温度的变化很大、即使感应通道的 LC 谐振电路中加载了 1% C0G 电容器也是如此。 这个范围内的差值在 5%的棒球场上有某种差异、我想知道这是否是预期的? 数据表在这方面并不特别有用。
您是否有关于检测频率应如何随环境温度变化的任何信息? 此外、您是否有降低这种温度依赖性的建议?