This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5173-Q1:TMAG5173 传感器的错误寄存器

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618602/tmag5173-q1-error-registers-for-the-tmag5173-sensor

器件型号: TMAG5173-Q1

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我正在寻找 TMAG5173 传感器的错误寄存器的更多信息。 您能帮助提供更多信息吗?

我特别想知道 INT_ER 和 OSC_ER 的原因是什么、如果检测到这些错误中的任何一个、器件是否仍然工作

是否有详细介绍这些错误寄存器的标准文档? 数据表没有提供太多详细信息、但我不确定是否有其他文档来详细描述该行为

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您发布到传感器论坛!

    当 INT 输出在自驱动信号时不切换时、INT_ER 被置位。 例如、如果器件尝试将引脚驱动为低电平(通常在发生中断时)、并且信号保持高电平、则该位将被设置。

    关于 OSC_ER、OSC_ER 可能是由电源干扰引起的、此时电源在一段短时间内下降到 0.35V 至 1.5V 之间。

    此致、

    ~Alicia