This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:如何设置使用 IWR1642 的初始原型板

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1607756/iwr1642-how-to-setup-the-initial-prototype-board-that-uses-iwr1642

部件号: IWR1642
主题中讨论的其他部分:UNIFLASH

我们正在开发 IWR1642 的定制原型雷达、并且遵循 IWR1642BOOST 的参考设计。我们目前正在定制短距离雷达应用(由自动 ADAS 和泊车系统提供)。  

我们已单独购买 XDS-110(外部)、以便通过定制原型雷达连接 UART。

现在、我想通过连接 XDS-110、使用 UNIFlash 应用将我们的定制雷达应用刷写到原型中。

在连接 UniFlash 之前、我是否必须按照任何设置将主引导加载程序下载到原型雷达中。

请提供详细步骤。