This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:带硬件触发器的触发 AWR1843BOOST + DCA1000EVM 设置(R62 移除和触发路由问题)

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1617312/awr1843boost-triggering-awr1843boost-dca1000evm-setup-with-hardware-trigger-r62-removal-and-trigger-routing-question

器件型号: AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

您好:

我正在使用带有 DCA1000EVM 和 mmWave Studio 的 AWR1843BOOST 进行原始 ADC 数据采集。 我将雷达配置为硬件触发模式 (TriggerSelect = 2)、并从 Arduino 控制器发送触发脉冲。

我当前的布线是:

  • Arduino→分压器 (5V 至 3.3V)→AWR1843BOOST J6 引脚 9 (SYNC_IN)

  • Arduino 和 AWR1843BOOST 之间的公共接地

  • DCA1000EVM 正常连接用于 LVDS 采集

在示波器上的 J6 引脚 9 处验证触发脉冲、并具有以下特性:

  • 电压:3.3V

  • 脉冲宽度:~1.6µs

  • 清理上升沿/下降沿

但是、雷达似乎仍在等待硬件触发器、并且帧无法启动。

从论坛讨论可以看出、电阻器 R62(0 Ω)将 DCA1000 同步网络连接到雷达 SYNC_IN 网络、可能需要移除 R62 以避免在外部驱动 SYNC_IN 时发生争用。

我有两个问题:

1.如果我从 AWR1843BOOST 移除 R62、会丢失从 mmWave Studio ( TriggerSelect = 1 )、还是使用 DCA1000EVM 实现任何其他正常捕获功能?

2.是否有建议的方法将外部控制器(Arduino 或类似工具)直接连接到 DCA1000EVM 同步输入、以便触发器通过 DCA1000 传播到雷达并启动帧捕获? 如果是、应使用哪个连接器/引脚、是否有任何所需的开关或配置设置?

我的目标是使用外部控制器可靠地触发单个雷达帧、同时通过 DCA1000EVM 捕获原始 ADC 数据。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!



    通常、移除 R62 不应影响 DCA1000 中的软件触发器、因为它通过 SPI 而不是 SYNC 引脚路由。

    让我回到您的第二个问题。

    /苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid=“684969" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1617312/awr1843boost-triggering-awr1843boost-dca1000evm-setup-with-hardware-trigger-r62-removal-and-trigger-routing-question ]是否有建议的方法将外部控制器(Arduino 或类似产品)直接连接到 DCA1000EVM 同步输入、以便触发器通过 DCA1000 传播到雷达并启动帧捕获? 如果是、应使用哪个连接器/引脚、是否有任何所需的开关或配置设置?

    关于这一点、使用 mmWave Studio 时似乎不可能使用基于硬件的触发器。

    有关更多信息、请参阅此主题:AWR2944EVM:使用 dca1000 进行硬件触发帧和原始捕获 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

    /苛刻