This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:源代码/固件代码申请 AWRL1432BOOST-BSD

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615149/awrl1432boost-bsd-requisition-of-source-firmware-code-awrl1432boost-bsd

器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
Thread 中讨论的其他器件: IWRL1432

尊敬的团队:

在 TI 工业工具套件自行车雷达示例中、它仅在 TI 提供源代码时提供 IWRL1432 的预编译映像?

谢谢。此致、

Madhurajyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurajyothi:
       
       感谢您的联系。 我已邀请 SW 专家在此处进一步发表评论、因此请给他们一天或两天的时间来回复。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对延迟深表歉意。 1432 BSD 源代码只能通过 NDA 提供。 请向我确认您与我们签订了保密协议、然后我可以根据需要通过电子邮件联系以提供此代码和文档。

    此致、

    Pedrorm