This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123EVM:测量 Vout 和 Vref 处的电压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619620/tmcs1123evm-issue-measuring-voltages-at-vout-and-vref

器件型号: TMCS1123EVM
主题中讨论的其他器件: TMCS1123

您好、

我最近推出了 TMCS1123A1 型号。 我将 J1 接头的引脚 1 和 2 短接、在 Vs 和 GND 处提供 3.3V 电压。 我没有在 IN+1 In-1 端子上连接任何负载。 我在 Vref 和 Vout 处测量 2.5V 电压、与输入电压无关。 我认为 Vout = 0.5 x Vs、因此测量值为 1.65V。 如果这个设置中缺少某些内容、您能帮我解决吗?

谢谢您、

 

此致、

Premsagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FNU、

    TMCS1123 的基准不是比例式的。 该基准由器件型号指定、其中“A"版本“版本的器件输出 2.5V 基准、“B"型号“型号输出 1.65V、“C"型号“型号输出 0.33V、“D"型号“型号输出 1.5V:

    无论 VS 供电如何、器件都会输出 2.5V。 如果您需要 1.65V 的输出、则需要测试 B1 型号以进行类似的比较