This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:从外部 MCU 进行固件更新

Guru**** 2810725 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618357/iwrl6432aopevm-firmware-update-from-external-mcu

器件型号: IWRL6432AOPEVM
主题: IWRL6432AOP 中讨论的其他器件

您好的团队、

我们要求通过 UART 从外部 MCU 更新 IWRL6432AOP 的固件。

向我们分享有关如何启动的文档,哪些格式需要发送 fimware 数据或指导我们如何继续。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    为了能够通过 MCU 更新固件、您需要使用辅助引导加载程序。 您可以从 SDK 中的以下位置使用 SBL

    mmwave_L_SDK_05_05_04_02\examples\drivers\boot\sbl

    次级引导加载程序可用于更新闪存中的映像。 在典型流程中、ROM 引导加载程序从闪存加载次级引导加载程序、次级引导加载程序需要用户的输入来更新闪存中的映像。 如果 用户选择更新、则用户需要使用 xmodem 协议通过 UART 提供新映像。 如果用户没有任何输入、次级引导加载程序会继续加载闪存中已存在的默认应用程序

    您可以通过以下链接参阅相关文档

    MMWAVE_L_SDK_05_05_04_02/docs/api_guide_xwrL64xx/EXAMPLES_DRIVERS_SBL.html

    此致