This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:TPS61391 电流检测

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61390, TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619275/tps61391-tps61391-current-sensing

器件型号: TPS61391
主题中讨论的其他器件: TPS61390

您好:  

我将使用 TPS61391 生成负 APD 偏置电压、如本应用手册(“采用 TPS61391 的高精度负电压 APD 电源设计“)中所述。 以这种方式配置器件时、我对 TPS61390 的电流镜/检测的功能有以下问题:  

  1. 使用反相电荷泵级时、是否可以保持集成电流镜和电流限制的功能?  
  2. 当将典型的~5k 电阻器与 MON 引脚一起使用时、电流镜的带宽是多少?  
  3. 如果无法保留集成电流镜的功能、您能否建议用于电流测量的替代拓扑? 由于特定于我的应用的原因、我不能将 TIA 与 APD 串联。 我正在使用电流镜寻找几百 kHz 的带宽。  

谢谢!  

*也张贴在电源管理论坛*