This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:在 MRR 实验中校准雷达时的问题

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618972/awr1843aop-issue-while-calibrating-the-radar-in-mrr-lab

器件型号: AWR1843AOP

目前、我正在尝试根据文档使用雷达角反射器在 MRR 模式下校准 MRR 实验室。 我可以使用measure CLI 命令获取参数(范围偏差和通道补偿)。

但是、没有明确提到如何将这些值输入回系统。 我尝试了两种方法:

首先、我直接将检索到的参数分配给结构变量。 完成此操作后、所有检测到的物体都沿正常(视轴)线对齐、这表明校准存在问题。

其次、我在分配之前将检索到的值转换为 Q15 格式。 在这种情况下、物体数据变得不正确 、例如、直接迎面而来的物体出现了锯齿形、角度估算明显关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanoop、

    很抱歉耽误您的时间。 这些值通过将它们放置在 dss_data_path.c 的硬编码段而输入回器件 如果搜索 obj->CommoncliCfg->compRxChanCfg。 您可以查看这些值的输入位置。 您需要更改宏才能使用这些硬编码值。

    我在 中距离雷达用户指南中找到了此信息

    此致、
    Vignesh K.