This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:温度传感器精度

Guru**** 2928100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615963/awr2e44pevm-temperature-sensor-accuracy

器件型号: AWR2E44PEVM

您好:

根据数据表 (SWRS318A–2024 年 11 月–2025 年 6 月修订、第 37 页、TX1-4)、温度传感器精度为+/- 5 度。 还有一条注释说、“可将 140°C 下 TX 温度传感器读数的平均值收紧至+/–3C。“

我想知道它究竟是什么意思?
1.计算四个 Tx 传感器在任意时间点的温度并使用它。
2.在一段时间内单独计算每个温度传感器的平均值。  

 

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只收紧 TX 温度传感器精度。 所有其他温度传感器仍然是+/–5 度。

    这仅适用于 140°C。 在所有其他温度下、TX 的精度仍为+/–5%。 这意味着只需在 TX 达到 137 度而不是 135 度后关闭器件。 这有助于在高温下提供另外 2 度的裕度。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Adrian:
    感谢您的答复!
    该问题更多地涉及对值取平均值的问题、例如、该值是 TX 传感器在一段时间内的平均值吗? 还是某个时间点所有 TX 传感器的平均值?
    BR、
    Anas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anas、

    很抱歉耽误你的时间。  

    对于每个接收到的监控报告、平均值只能是全部四个 TX 的单个平均值。 如果此值达到>= 137C、则应关断传感器、直到内部温度低于此值。  

    此致、

    Adrian