This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:错误 1170 @ 0x0 "无法访问 DAP"通过 uniflash 读取 PGA970'的内存时

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620454/pga970-error-1170-0x0-unable-to-access-the-dap-while-reading-the-pga970-s-memory-through-uniflash

部件号: PGA970
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

正如标题所示、我在通过 uniflash 读取 PGA970 的内存时收到了错误 1170 @ 0x0。 芯片已加电且稳压器输出符合设计要求。  

在标题为“PGA970 波形生成问题 (2)“的文档中记录了原理图和测得的稳压器输出值

PGA970 波形生成问题 (2).pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、  

    由于我们要在另一个主题上讨论这个问题、因此我将关闭这个主题。  

    谢谢、

    Maggie