This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP 的校准说明(修订版 G)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618785/iwr6843aopevm-calibration-clarification-for-iwr6843aop-rev-g

器件型号: IWR6843AOPEVM
主题: IWR6843AOP 中讨论的其他器件

 
您好团队:
 
我目前正在使用 IWR6843AOPEVM(修订版 G)电路板、并已按照 TI 文档中概述的步骤完成校准过程。 我们能够成功生成 compRangeBiasAndRxChanPhase 值。
 

  1. 我想说明是否需要对从 TI 收到的每个 IWR6843AOPEVM(修订版 G)电路板重复此校准过程、或者是否可以在同一版本的多个 EVM 电路板中重复使用生成的校准值。
  2. 我们正在开发基于 IWR6843AOP(修订版 G)器件的定制板。 在这种情况下、是否需要单独对每个定制电路板型号执行校准、或者我们是否可以重复使用从 IWR6843AOPEVM 电路板获得的校准值?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 6843 compRangeBiasAndRxChanPhase 是传感器启动的强制命令、因此、需要保留您使用的值、将其作为用于启动传感器的配置的一部分。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、

    感谢您的答复。

    我们知道 compRangeBiasAndRxChanPhase 是一条强制命令、在启动器件之前、必须保留校准值并将其作为传感器配置的一部分发送。

    然而、我们的主要关切略有不同、我们希望进一步澄清:

    1. 如果我们在一个 IWR6843AOPEVM(修订版 G)电路板上执行校准、并获得有效的 compRangeBiasAndRxChanPhase 值、这些相同的值是否可以在同一版本的多个 IWR6843AOPEVM(修订版 G)电路板中重复使用?
      或者、由于器件间射频变化、每个单独的 EVM 是否需要单独进行校准?
    2. 对于我们基于 IWR6843AOP 的定制板(修订版 G):
      • 是否必须单独对每个制造的电路板执行校准?
      • 我们能否在采用相同 PCB 设计的一块电路板上执行校准、并在生产的所有相同电路板上重复使用这些值?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    尽管 compRangeBiasAndRxChanPhase 是一个强制性命令、但不强制为其提供调整后的值。 因此、您将看到使用默认 1 0 1 0 的示例演示配置。 RTD 电阻值。  我们正式建议按器件执行该操作、但如果这不可行或添加的性能回报微不足道、您可以使用一组值作为“黄金表“、以便在所有生产器件中使用、如您在文章中所述。  compRangeBiasAndRxChanPhase 使用户能够考虑天线之间的近场效应、而调整 compRangeBiasAndRxChanPhase 可以改善器件的角度估算。 它有多大的改进,是否有必要为你的应用程序是由你的家伙决定.

    此致、

    Pedrorm