This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:热复位引脚使能

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620181/iwr6843aop-warm-reset-pin-enable

器件型号: IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

您好、我计划在定制电路板上使用 IWR6843AOP 的热复位。 我的定制模块遵循 IWR6843ISK(工业入门套件)的原理图、其中有来自 UWR684OP 的 PMIC CLK 连接到 LP87702DRHBRQ1 PMIC。 一旦 PMIC 接收到 CLK、表明 IWR6843AOP 仍在工作、PMIC 的 WD_RESET 则连接到 IWR6843AOP 热复位。  

问题在于 IWR6843AOP 处于高阻态、因此即使在 WD_RESET 处于低电平的情况下、IC 也不执行热复位。 我们是否需要在 PINMUX 中配置该热复位引脚 U13?

使用热复位引脚应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在发布此帖子的 24 小时内回复您

    此致、

    Pedrorm