This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:AWR6843:触发 TX 功耗和 RX 增益校准时的校准周期偏差

Guru**** 2813595 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616290/awr6843-awr6843-calibration-periodicity-deviation-when-tx-power-and-rx-gain-calibration-are-triggered

器件型号: AWR6843

您好、

首先、一些一般信息:

  • 我们使用的是 AWR6843。
  • 我们使用的是毫米波 SDK 03_04_00_02。
    • 我们不使用任何更高版本的毫米波 SDK、因为这是与此问题有关的产品投入生产时可用的最新版本。
    • 我们无法在后续版本的修补程序注释中找到任何已知问题/问题解决方案。
  • 我们非常了解以下文档:
    • 自校准 TI 的毫米波雷达器件
    • 毫米波雷达接口 控制文档
    • 毫米波 SDK 用户指南
  • 我们无法在论坛上找到问题的答案。

然后、更具体地说:

  • 我们选择通过 rlRfRunTimeCalibConfig 在运行时设置定期校准、周期为每 20 帧 1 次校准。
  • 每个帧持续 50ms、帧间空闲时间足以处理监控、校准和软件开销。 因此、应该每秒进行一次校准。  
  • 除了每秒强制校准 (APLL 和合成器 VCO) 外、如果需要、我们将要求重新校准:
    • LO 分配
    • 峰值检测器
    • Tx 功率
    • Rx 增益

在标称运行模式下、我们每秒从 BSS 正确接收一份校准报告(通过异步消息 rl_RF_AE_RUN_TIME_CALIB_REPORT_SB)(根据报告的时间戳)、因此每 20 帧一次。 但是、 当触发 TX 功率和 RX 增益的重新校准*时、报告此重新校准的报告将在前一个帧之后 950ms(SO 19 帧)、在下一个帧之前 1050ms(SO 21 帧)发出、然后恢复标称周期。

您知道为什么会发生这种偏离请求周期的情况吗?  

我们不知道这是否对我们的信号完整性/稳定性至关重要、但在这个主题上提供一些指导可能会很好。

*这里的基本问题,我应该在另一个线程中问:我们注意到 TX 和 RX 重新校准总是一起进行;我们永远不会看到仅 TX 或仅 RX 的重新校准。 经调查后、我们注意到、当进行 TX 重新校准时、BSS 会触发 RX 重新校准、即使温度没有超过 RX LUT 中的增益值变化(即不应重新校准 RX 增益)也是如此。 与此主题中出现的问题相同、我们在任何地方都找不到对此问题的任何答案。 也许你也有这方面的领导?

非常感谢、
此致、

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、
       感谢您的联系。 我已经邀请我们的专家在这里进一步评论,所以请给他们一天或两天提供答复。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    您能帮助我们分享一下线性调频脉冲配置的详细信息吗? 我们想了解您配置中的空闲时间。  
    另外、您能否帮助我们了解 950ms 和 1050ms 数字是如何到达的? 您只是读取时间戳还是有任何帧完成的异步事件?

    谢谢。
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否确认是否在应用中启用 LO_Dist 和 PD 运行时校准? 询问这一点的原因是、每当 FW 执行 Tx/FW 校准时、PD 也会进行 LO_Dist 和 Rx 校准。

    您能否证实 Rx 您之前的陈述中明确提到 Tx/Tx 校准的原因。 “但是、 当触发对 TX 功率和 RX 增益的重新校准*时、报告此重新校准的报告在前一个帧之后 950ms(所以 19 帧)、在下一个帧之前 50ms(所以 21 帧)发出、然后标称周期又回来“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    感谢您联系我们、对本次回答的延误深表歉意。 上周、我们与包括 Zigang Yang 在内的 TI 专家举行了关于该主题的会议。 因此、我们的问题已经由他们的团队接管、因此这个主题可以搁置。 我可以在这里回答我的问题、届时我们将在他们对该主题进行更深入的调查后收到更新。

    此致、

    Hugo