This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:与我的传感器类型的 LDC IC 兼容

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, LDC1101EVM, LDC1101, LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620327/ldc1101evm-compatible-ldc-ic-for-my-sensor-type

器件型号: LDC1101EVM
Thread 中讨论的其他器件: LDC1101LDC1314、LDC1614

我的传感器参数为-

带铁氧体磁芯的实心铜线圈

输入电流- 10mA

转数 — 4000

传感器频率 — 5kHz

我目前使用的是 LDC1101EVM、我想将其传感器 PCB 线圈替换为上述线圈。  

它是否与实心铜线圈兼容、或者是否必须为其选择任何其他 LDC IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LDC1101EVM

    我的传感器参数为-

    带铁氧体磁芯的实心铜线圈

    输入电流- 10mA

    转数 — 4000

    传感器频率 — 5kHz

    我目前使用的是 LDC1101EVM、我想将其传感器 PCB 线圈替换为上述线圈。  

    它是否与实心铜线圈兼容、或者是否必须为其选择任何其他 LDC IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhir、

    LDC1101 无法支持 5kHz 传感器频率。  范围为 500kHz 至 10MHz。  

    LDC1614 和 LDC1314 支持低至 1kHz 的传感器频率。  您将需要确保您的线圈也能够满足 Rp 要求。  请参阅下面的这些规格。