This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843 VIOIN 更改

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619495/awr6843aop-awr6843-vioin-change

器件型号: AWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件: AWRL6432

您好团队:

 

客户希望使用 1.8V 的 VIOIN 电源来使用 1.8V 闪存。 他们认为除了 VIOIN 之外、没有其他更改。 例如、不更改寄存器、无需更改硬件。 请您确认一下吗?

 

此致、

维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、
       是的、VIOIN 应提供 1.8V 电压以实现 1.8V IO 模式运行。 无需进一步更改。

    除此之外、请参阅以下取自 AWRL6432 硬件设计检查清单(“元件选择“选项卡)的快照。  与门电路必须在 1.8V IO 模式下为 nRESET 信号提供更快的压摆率、以实现适当的 nRESET 释放。 有关更多详细信息、请参阅 AWRL6432 升压 EVM 原理图。


    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaprasad、

    感谢您发送编修。
    谈论 NRESET、我可以问为什么必须添加项目吗? 我认为 NREST 使用水平阈值。 因此、无论慢速率如何、一旦电压达到阈值、器件就会释放。 如果没有与门会带来慢速压摆率、会发生什么情况? 它只是缓慢启动吗? 或者、系统可能无法正常工作?

    此致、

    维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、
       除了阈值电平外、还必须为 nRESET 提供更快的压摆率、以实现正确的唤醒时序、尤其是在 1.8V IO 模式下。
    在没有与门(施密特触发)电路的情况下、器件可能无法唤醒。

    谢谢、
    Sivaprasad
       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaprasad、

    感谢您的解释!  如果客户将 1.8V 电源正常信号连接到 nRESET 引脚、那么我认为可能不需要实现与门。 你怎么看?

    此致、

    维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、
       是的、在无需使用该与门电路的情况下、您还可以考虑使用 PGOOD 信号进行 nReset 释放。
    但是、请确保在 nRESET 释放之前、所有电源和 SOP 都斜升并保持稳定。

    谢谢、
    Sivaprasad